This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC20T245:ICC 测试数据位于高侧

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416257/sn74avc20t245-icc-test-data-is-on-the-high-side

器件型号:SN74AVC20T245

工具与软件:

您好、

我购买了 SN74AVC20T245DGGR 器件。  在电源电压为3.3V 的测试条件下、ICCA 值高达228uA、ICCB  高达22484uA。

您能说明为什么出现上述问题吗?

谢谢

Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入是否均具有有效的逻辑电压、还是悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是、所有输入均具有有效逻辑电压。

    我们还对该器件进行了测试、当 所有输入 悬空时、它还具有更高的 ICC。

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:


    请注意、悬空会观察到更高的电流。  
    通过有效逻辑电压、请确保 VCCA、VCCB 和 VI 处于可实现较低电流的已知电压(GND 或 VCC)、这是非常感谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    测试条件: Vcca=vccb=3.3V、 Vih=VCC、Vil=GND 。

     由于会测试 ICC、因此电流没有限制。 测试结果显示 ICCA   最高为228uA、ICCB  最高为22484uA。

     你能说明一下原因吗?

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    请确认是否在多个装置上发现异常、并执行连续性检查以确保引脚之间没有短路。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    引脚之间无短路、 所有其他参数均正常、仅限 Icc。

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    此行为是否与多个单元一致、且 I/O 偏置为已知的直流状态? 在/OE 为高电平(禁用状态)和 Ioff 的情况下进行漏电流测试、情况如何?  

    此致、
    插孔