This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:LVCMOS 到 LVTTL 的转换

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AVC4T245, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417703/sn74avc4t245-lvcmos-to-lvttl-conversion

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104、TXU0204

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想将1.8V LVCMOS 信号转换为3.3V LVTTL 信号。 我想更改电压电平和逻辑。 为此、我计划使用一个同时支持 LVCMOS 和 LVTTL 逻辑的电平转换器。

是否可以 借助 SN74AVC4T245将 LVCMOS 转换为 LVTTL 逻辑?  

器件 SN74AVC4T245是否支持 LVCMOS 和 LVTTL 逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入和输出电压在 SN74AVC4T245支持的范围内。

    也可考虑 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    我同意克莱门斯的回应。 SN74AVC4T245可支持1.8V LVCMOS <-> 3.3V LVTTL 转换。 使用该器件应该不会有任何问题。

    此致、

    Josh