This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:是否可以使用行为 SPICE 模型进行模拟仿真(Simetrix)

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415071/sn74lvc1g17-is-it-possible-to-use-behavioral-spice-model-for-analog-simulation-simetrix

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74LVC1G17、并且对 行为 SPICE 模型有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想确认是否可以将 HP 提供的 SN74LVC1G17的行为 SPICE 模型用于模拟仿真。

该仿真模型能否确认模拟输入信号的上升时间、下降时间和输入-输出延迟?

仿真软件是 Simetrix。

www.ti.com/.../scem635

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415064/sn74lvc1g17-question-about-behavioral-spice-model 的副本 

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的回答。

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    关于 SN74LVC1G17的 SPICE 行为模型、

    -它是否包括上升时间、下降时间和传播延迟时间的特性?

    -它是否包括寄生电容的特性,如输入寄生电容和输出寄生电容?

    - IBIS 模型在哪些方面优于用于检查计时特性的 SPICE 行为模型?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    SPICE 模型不包含上升/下降特性、而对于传播延迟、该模型包含一个理想化版本、其中仅基于特定电压下的典型值。 其中包括的输入和输出寄生效应也是理想化的、可能无法准确反映在芯片/每封装上观察到的寄生效应。

    SPICE 模型旨在用作行为模型。 用于在对电路进行更深入的分析和测试之前证明逻辑是正确的。   

    IBIS 模型由设计数据生成、可精确估算各种封装、不同温度和不同电压下的寄生效应。 当检查上升/下降时间等参数时、它可以提供更好的结果、因为这些参数必须以纳秒精度完成、并且可以在最终工程的预期条件下进行验证。

    此致、

    Owen