This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:TXU0104电平转换器的电流消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418985/txu0104-current-draw-for-txu0104-level-shifter

器件型号:TXU0104

工具与软件:

TXU0104数据表指示如果其中一个电源断开或低于0.1V、则输出设置为高阻抗状态。 在这种情况下、从连接的电源中消耗了多大的电流? 我感兴趣的具体案例是、当 VCCA = 3.3V、VCCB 断开连接、并且正在驱动输入(在 A 侧)。 在这种情况下、将从 VCCA 汲取多大的电流(大约)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    谢谢、数据表指定了如果 VCCB 悬空(输入低电平)、VCCA 上的最大电流为15uA、如果 VCCB 为0V (输入高电平或低电平)、则为3uA。  

    此致、

    Michael。