This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT244-SP:SN54HCT244-SP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417105/sn54hct244-sp-sn54hct244-sp

器件型号:SN54HCT244-SP
主题中讨论的其他器件:SN74HCT244

工具与软件:

您好!!

尊敬的先生/女士:

我们将在我们的应用中使用您的产品"5962-8513001VS"。 请确认"5962-8513001VS"部件是否为太空级、并为飞行部件建议工程部件。

此致、

Vidhushharani R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidhusharani:

    是的、该器件型号为航天级。 对于工程部件、请使用 SN74HCT244。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为飞行器件号为"5962-8513001VS"建议使用 CFP 封装的工程器件。

    此致、

    Vidhushharani R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vidhusharani、

    我们不采用陶瓷封装制造商用器件、 我不知道工程部件与飞行部件的要求。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    与飞行器件(R-GDFP-F20)采用相同的封装、是否有任何 SEP 或商用器件  

    此致、

    Vidhushharani R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vidhusharani、

    我们的所有 CFP 封装均适用于军事或太空部件。 以下是具有相同封装/引脚数的器件列表: 同相缓冲器和驱动器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致!

    Malcolm