This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:具有开漏输入的 TXB0104

Guru**** 2925450 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0104, SN74LVC3G17, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418704/txb0104-txb0104-with-open-drain-input

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74LVC3G17TXS0104E

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用 TXB0104进行5V 至3.3V 电平转换。 输入信号来自光耦合器编码器、是一个开漏信号。 我知道 TXB0104不是被推荐用在开漏信号上、但是客户反馈他们测试的时候、起初 TXB0104可以工作一段时间、但经过一段时间后、不能正常工作。 客户希望我们帮助解释原因。 您可以帮助一下吗? 谢谢!

编码器图如下所示:

 

客户原理图:

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是 TXB 不适用于开漏信号;上拉电阻没有足够的驱动强度来覆盖 TXB 的输出。

    请改用 TXU0104。 为了转换到更低的电压、您还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC3G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我仔细与客户确认、来自光耦合器的信号不像 I2C 那样是开漏信号。 光耦合器中有一个开关、在切换时、它输出高电压和低电压。 在客户应用中、它是单向应用。 为了提供足够的驱动强度、客户在 TXB0104输入端使用一个上拉电阻器来支持1.6mA 驱动电流。 是这样吗?

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图显示了具有集电极开路输出的光晶体管光耦合器。

    3 kΩ 电阻器太弱;TXB 要求驱动强度至少为2 mA、接近2.5V 的开关阈值

    如果您需要引脚兼容的器件、请尝试 TXS0104E。