This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:TXU0104电平转换器的电流消耗

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1419660/txu0104-current-draw-for-txu0104-level-shifter

器件型号:TXU0104

工具与软件:

以下特定条件下的 VCCA 典型电流/最大电流是多少:

  • VCCA = 3.3V
  • 输入为逻辑高电平(3.3V)
  • VCCB 悬空

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    最大15uA、谢谢。

    此致、

    Michael。