This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:SN74AVC2T244DQMR 的 ESD CDM 数据

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1419590/sn74avc2t244-esd-cdm-data-for-sn74avc2t244dqmr

器件型号:SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245

工具与软件:

您好!

SN74AVC2T244DQMR 质量、可靠性和封装数据下载提供了认证数据、尤其是 ESD 分类。

本文档指向数据表、但遗憾的是、仅提供了 HBM 数据。

您能告诉我有关 ESD-CDM 的详细信息吗?

此致

Regis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Regis:

    谢谢、您的使用方法与下面的 SN74AVC2T245类似。

    此致、

    Michael。