This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:运行期间切换方向信号时的行为

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418876/sn74axc8t245-behavior-when-switching-direction-signals-during-operation

器件型号:SN74AXC8T245

工具与软件:

在 QSPI 接口的读取序列期间、该器件是否可以仅使用方向信号切换5至8号引脚的方向?

在正常运行中、我要通过控制 DIR1=hihg 和 DIR2=Low 来使用该变量、并且只有在外设侧返回读取数据时才控制 DIR1=hihg 和 DIR2= High。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yosuke:

    是的、您可以使用上拉和下拉(通常为10K 欧姆)将 DIR 连接到任何所需的默认状态、然后使用控制信号根据需要更改 DIR、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal

    感谢您的答复

    在切换 DIR 时、OE 是否可以保持低电平= GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;SN74AXC8T245本身不关心。

    您的电路必须能够向输入引脚提供信号并处理由输出引脚驱动的信号。 根据整体设计、最好在短时间内禁用两侧的输出。 但如果您希望立即切换所有输入和输出、则可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    CH1 (黄色):端口输出 QSPI D0 (到控制器)
    CH2:(蓝色):端口 B 输入 QSPI D0 (来自外设)
    Ch3:(紫色):CLK
    CH4:(绿色):DIR2
    DIR1= C2高

    切换 DIR2后、中间电位的波形将从端口输出。
    之后、接收到端口 B 的读取数据、但端口 A 为低电平、仅到中间电位。

    您知道某个地方是否有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应发生中间电位。 我想控制器将无法正确读取这些位。 (我不知道 QSPI 协议、但好像没有低位通过。)

     出现中间电势可能是因为多个器件正在驱动线路。 AXC 的输出会比上拉电阻强得多、所以我想控制器的输出仍然是有源的并驱动为高电平。

    电平转换器的 I/O 引脚是直接连接到控制器的 QSPI 引脚、还是其他元件? 请显示原理图。 如何配置 QSPI 引脚?