This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:设计审查

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418956/txb0106-design-review

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TXU0204TXU0202

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们使用 TXB0106PWR。 METER_UART 信号通过转换器和光耦合器提供给 UART-RS485收发器。 控制器的 UART 信号为1.8V 且 UART-RS485收发器需要3.3V 信号、因此我们使用 TXB0106PWR 转换器实现1V8到3V3的转换、反之亦然。 在转换器的3.3V 侧、我们使用光耦合器(TLP291 (GB-TP、SE))进行隔离。

我们的设计电流如下所示、

控制器--> 1V8到3V3转换器-->光耦合器--> UART-RS485收发器  

我在下面附上了设计、供您参考。 每当 METER_TXD_3V3为低电平时、大约有2mA 的电流流经转换器。 TXB0106PWR 可接受这一点吗?

此致、

阿普尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的额定驱动强度为20 µA。

    您应该使用单向缓冲转换器、如 TXU0204或 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们可以使用 TXV0106BQBR 吗、或者您可以为同一设计推荐任何6通道替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXV 的所有通道都具有相同的方向。

    有很少的六通道器件、没有一个器件与您的应用相匹配。