This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC541:由于短路导致多次故障

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418859/sn74hc541-multiple-failure-occurs-due-to-short

器件型号:SN74HC541
主题中讨论的其他器件:SN74HCS541

工具与软件:

由于该缓冲器短路、会发生多次故障

持续时间:过去2年、在不同电路板上同样适用

故障率:多次

注意:电源已被光耦合器隔离

因此、请给出相同的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 R-C 滤波器的时间常数为4.7ms。 这会使边沿过慢;Δt 超出指定的 Δv /Δ t 限制。 要解决此问题、请使用具有施密特触发输入的器件、例如 SN74HCS541。

    另一个可能的原因是输出负载、此原理图中未显示该负载。

    另一个可能的原因是 ESD。 是否可以触摸任何输入或输出线路、或者它们是否连接至热(未)插拔的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 R-C 滤波器的时间常数为4.7ms。 这会使边沿过慢;Δt 超出指定的 Δv /Δ t 限制。 要解决此问题、请使用具有施密特触发输入的器件、例如 SN74HCS541。

    我们通过 RC 滤波器提供5V 的固定数字输入,这种输入不会频繁发生,所以延时时间更长,频率也不固定。 基于该时间常数、对我们来说并不重要

    另一个可能的原因是输出负载、此原理图中未显示该负载。

    缓冲器的输入来自带隔离接地的光耦合器(5V)、缓冲器的输出进入 Flash 存储器和 MCU。

    另一个可能的原因是 ESD。 是否可以触摸任何输入或输出线路、或者它们是否连接至热(未)插拔的电路板?

    -->我们不执行任何热插拔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的不是边之间的时间、而是一个边沿所需的时间。 它违反了 Δt Ω/Δv Ω 限制。 这可能会损坏芯片;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    是否有任何其他元件(电阻器、电容器等)连接到输出端?