This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:输入和输出端的串联电阻

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420191/txv0106-series-resistance-on-input-and-output

器件型号:TXV0106
主题中讨论的其他器件: TXV0108

工具与软件:

大家好、我想使用 TXV0106在 SOM 和以太网交换机之间对 RGMII 总线进行断电缓冲。 如果不需要以太网交换机、可以将其断电以节省功耗、而在没有缓冲器就位的情况下、RGMII 总线将对交换机反向供电。  

我想知道10欧姆阻尼电阻器是在输入端(A 侧)、输出端(B 侧)还是两者都连接、以及我是否在输入端和输出端都需要外部32欧姆串联电阻器。 那么需要一个 SOM 输出和缓冲器之间的电阻器、然后是缓冲器和开关之间的另一个电阻器?

谢谢

PS。 TXV0106数据表 中仍有 从 TXV0108复制和粘贴的一些错误。 特别是表4-1中的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您在我们内部跟进最新情况时与我们联系。

    另外、输出侧(B 侧)使用10欧姆电阻、通常建议为输出端使用外部串联电阻。  

    然而、来自 SOM 输出的输入也可能受益于串联电阻。 因此、放置在输入和输出端的0欧姆电阻(需要时进行调节)可能会有所帮助、具体取决于您的系统环境。 如果我们确定 SOM 输出包含不匹配的阻抗、则还建议使用串联电阻器、谢谢。

    此致、

    Michael。