This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:需要电平转换器芯片建议

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420120/sn74axc4t245-level-shifter-chip-suggestion-needed

器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

工具与软件:

我想通过一个单电平转换器将 CC3230SF12RGKR MCU (3.3V GPIO)连接到蜂窝+ GNSS 调制解调器(1.8V GPIO)。 蜂窝式调制解调器通过 UART (8条线路)与 MCU 通信。 GNSS NMEA、TX 和 RX 需要两条额外的线路。 是否有任何经济高效的单电平转换器芯片可完成此任务? 我需要一个可以转换为10个 GPIO 的单电平转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 没有八 条线路。 有五个 UART 吗? 如果没有、这些信号是什么、它们流向哪个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 线路:CTS、RTS、TXD、RXD、RING、 DSR、DCD 和 DTR。 顺便说一下、我需要为11个 GPIO 使用电平转换器、而不是10个 GPIO 使用电平转换器。 附加的一个针脚是调制解调器重置针脚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次更改。 我需要12个需要电平转换的 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    您可能会看到16通道 SN74AVC16T245器件。 这样、所有通道或8个通道都可配置为3.3V 至1.8V、而其他8个通道可配置为1.8V 至3.3V、并将所有未使用的输入都连接到 GND。

    此致、

    Michael。