This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:三态缓冲器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1419947/sn74lvc126a-3-state-buffer

器件型号:SN74LVC126A

工具与软件:

当电源电压低于最小 Vcc 时、是否可以在三态缓冲器的输出中保持高阻抗?

这是否适用于由"部分断电(Ioff)"指定的所有逻辑器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出未激活时、具有 Ioff 功能的器件没有从输出端到 VCC 的电流路径。 为了确保输出处于未激活状态、OE 必须为低电平(或者对于其它器件、/OE 为高电平)。