This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT14:输入上的负偏置

Guru**** 2767465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420323/cd74act14-negative-bias-on-input

器件型号:CD74ACT14

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于这些施密特逆变器系列器件、我想知道-12V 输入偏置对应力的影响。   输入端有一个相当大的~50K 串联输入电阻、这将限制电流、使其远低于数据表中的钳位额定值。  数据表指出、如果观察到电流额定值、则电压超出值是可以的。  我假设内部二极管在长时间运行后不会出现这种欠压问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V / 50 kΩ= 240 µA、因此这不会损坏器件、即使经过很长时间也不会损坏。

    超出建议的工作条件时、将无法再保证电气特性甚至能够正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    只是为了澄清为什么这不会对设备造成任何问题-它实际上从不会"看到"-12V 输入。 一旦电压超过-0.5V、负钳位二极管就会导通并开始导通(二极管的响应速度非常快)。 只要电流受到限制(由50k 电阻器决定)、该二极管就会将输入电压保持在大约-0.7V 的水平。