This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125-Q1:使用卫星项目

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125-Q1, SN54AHC244-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420399/sn74ahc1g125-q1-use-satellite-project

器件型号:SN74AHC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN54AHC244-SP

工具与软件:

各位专家、您好!

我们想 在卫星项目中使用 SN74AHC1G125-Q1。

是否对卫星上的使用有任何限制?

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常器件不属于航天级。 特别是、它们没有释气或辐射防护。

    您需要 SN54AHC244-SP 等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们了解释气和辐射。

    我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    TI 对此没有任何限制、但不保证在 建议的运行条件之外能够正常运行。

    此致!

    Ian