This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:アンダーシュートとオーバーシュートの許容時間 Ω

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420351/sn74lvth16245a

器件型号:SN74LVTH16245A

工具与软件:

絶対最大定格の入力電圧範囲は- 0.5Vから7Vですが、その範囲から数ナノ秒の範囲外の入力電圧でも大丈夫という仕様はありますか? もしそうなら、何ナノ秒以内で、どの電圧まで大丈夫ですか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(2)指出:

    如果遵守输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。

    数据表中未指定负钳位二极管的特性。 根据 IBIS 模型、50 mA 的电流约为−1.1V

    切勿允许超过7V 的电压。