This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:需要 SN 器件的 Spice 模式。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV164A, SN74HCS164, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418705/sn74lv164a-need-spice-mode-of-sn-part

器件型号:SN74LV164A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164LM555

工具与软件:

您好!

我需要 SN 部件的 Spice 模型: SN74LV164A

此致、

Sourabh Shete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    我们的计时器件没有 Spice 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    很遗憾、由于不可用/短缺、我无法获取 EVM。 有没有方法可以快速评估此 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是什么? (基本上、唯一合理的应用是控制 LED、因为向移位寄存器写入数据时、移位位在输出端直接可见。 请参阅 SN74HCS164数据表中的应用曲线。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺序转向动画。 我希望同时模拟 IC 和 IC555计时器。 我可以获得 SN74HCS164的 IBIS 模型、但 PSpice for TI 不接受 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型不描述逻辑函数;仅指定 I/O 缓冲器的电气特性。

    您可以使用移位寄存器中包含的组件来模拟此类移位寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PSPICE 中创建适当的 DFF 元件非常困难/不可能、因此我们不为任何 DFF/锁存器/移位寄存器提供 PSPICE 模型(据我所知)。 我要注意的是、我们的 LM555计时器也没有 SPICE 模型。

    如果您愿意使用 ngspice、则执行这些类型的数字仿真不仅是可行的、而且要容易得多。

    此致!

    Malcolm