This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JBP18S030:JBP18S030MJ

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420103/jbp18s030-jbp18s030mj

器件型号:JBP18S030

工具与软件:

大家好、我是 BPM Microsystems 器件支持工程师。  我们的客户需要通过我们的编程器支持此器件'JBP18S030MJ'。 它是系列器件中的第一款。 它将读取全部00h、直到地址位置0-31。 您能否为我们提供此器件的编程指南?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saista:

    我们没有关于此器件的任何信息。 由于它已经过时、我们无法支持它。

    此致!

    Malcolm