This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:方向

Guru**** 2825145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420789/sn74axc4t245-direction

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

该电平转换器是否只能配置为在一个方向上运行? 根据数据表中的"表7-1功能表"、我认为只能将其配置为一个方向。  

但数据表显示这是双向的! 为什么会这样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有两个 DIR 输入、每个输入都会影响两个通道。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    通过偏置两个单独的 DIR 输入引脚、两组通道在不同方向上运行、因此这是双向的。 如果不足、AXC4T774的 DIR 引脚可用于要专门配置的每个通道。  

    您还可以分享方框图/原理图以获得进一步的器件建议。  

    此致、
    插孔