This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:8位计数器 RST 输入和 quot;器件数据表与 InterConnect Studio 错误和 quot;?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420876/tpld801-8-bit-counter-rst-input-device-datasheet-vs-interconnect-studio-bug

器件型号:TPLD801

工具与软件:

我正在尝试使用  TPLD801 8位计数器、但关于8位计数器 RST 输入操作、"器件数据表与 InterConnect Studio"似乎存在不一致。   

当计数器配置为 Reset Mode = High Level Reset 且 RST = 1 (连接到 VCC0)时、 InterConnect Studio 仿真会显示 OUT = 1。  这与 TPLD801数据表图7-13、7-14、7-15 (第29-30页)不一致、当(edge = Hlr)和 in = 1时、所有这些图都显示为0。

因此、仿真器或数据表中似乎都有错误。  我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    好眼。 这是数据表误差、并且实际器件的行为与仿真类似。 计数器将在复位时输出高电平、然后在计数器复位变为低电平并开始计数后在第一个时钟沿输出高电平。

    此致、

    Owen