This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G80:VCC = 0.8V 时的 VIH 澄清

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420745/sn74aup1g80-vih-for-vcc-0-8v-clarification

器件型号:SN74AUP1G80

工具与软件:

尊敬的 TI 技术团队:

想检查 数据表中是否存在 VCC = 0.8V 时的 VIH 错误? TI 数据表指出、VIH = VCC (当 VCC = 0.8V 时)

Nexp 的另一个交叉部分...  对于 VCC = 0.8V、VIH 为0.7XVCC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 VIL 类似、与其他供应商的交叉器件相比、TI 数据表中是否存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim Yoke Peir:

    这不是一个错误、我们建议在0.8V 下使用该器件时始终驱动至0.8V。 同样、对于 VIL、我们建议在切换为低电平时始终驱动至0V。

    此致、

    Owen