This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT16244:最大输出频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 74ACT16244, SN74LXC8T245, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420795/74act16244-maximum-output-frequency

器件型号:74ACT16244
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245TXU0104

工具与软件:

嗨、团队:

  1. 我的客户正在考虑将 74ACT16244用作时钟缓冲器。
    您能告诉我器件可支持的最大频率吗?
  2. 另外、他们考虑使用该器件进行 LVT-TTL 转换。
    输入为 LVTTL、而输出将转换为 TTL。
    设计是否需要注意任何事项?  

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.安全估算值为1 / 9.5ns = 105Mbps = 52 MHz;实际最大值将更高。

    2.此器件可用于从3.3V 转换为5V

    SN74LXC8T245或 TXU0104的额定速率为200Mbps。