This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595-Q1:输入端子的绝对最大额定值

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1419887/sn74hcs595-q1-absolute-maximum-ratings-of-input-terminals

器件型号:SN74HCS595-Q1

工具与软件:

你好。

SER 和 OE 等输入端子的最大输入电压是多少?

在输入钳位电流项中、显示 VI>(VCC 最大值) 7V+0.5V=7.5V、但您的想法是 VCC (最大值) 7V+0.5V=7.5V 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该限制始终取决于实际电源电压。

    实际上、电源电压 不会是7V、因此实际上、7.5V 值无关紧要。

    建议运行条件不允许电压高于 VCC。 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想知道的是输入端子的绝对最大额定值。
    我想知道允许值、因为输入端子的电压可以高于 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 有钳位二极管;请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    当您将电流限制为接近零时、正向电压将不超过0.5V (因此 VCC + 0.5V 始终是安全的)。 但如果电流较大、达到20 mA、正向电压会更高。