This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:我想使用旧版本的数据表

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420034/sn74hc14-i-want-the-datasheet-for-the-old-revision

器件型号:SN74HC14

工具与软件:

你好、员工

已发布针对逻辑器件的 PCN。
我们需要 PCN 之前的数据表、以便比较旧规格和新规格。
请向我们提供以下修订版本数据表。

・PCN:20240808000.0
SN74AHC14PWR 修订版 o
SN74AHC74PWR 版本 M
SN74AHC86PWR 版本 K
SN74AHCT125PWR 版本 Q
SN74AHCT14PWR 修订版 S

・PCN:202205090.B.0
SN74HC240N 版本 F
SN74HC273NSR 修订版 E

・PCN:20220705000.0
SN74HC109NSR 修订版本 B

・PCN:20230327011.0
SN74LV244APWR 版本 P

・PCN:20230531003.0
SN74AHCT74PWR 版本 o

最棒的餐厅
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    请参阅每个当前数据表中的"修订历史记录"部分、了解所做的更改。 我检查了前~5个器件、发现所有器件的电气特性都没有变化。 如果您确定有确实改变了电气特性的特定数据表、请告诉我、我将提供所需的数据表修订版。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、マルコムさん μ A

    ご支援ありがとうございます μ A

    電気的特性に変更はないとのことですが μ A
    、新旧比較データが必要なのでご協力をお願いします。μ A

    以下のデバイスに絞りましたので、4 つのデバイスのデータシートをご提供ください。

    SN74AHC04PWR 版本 o
    SN74AHC245PWRG4修订版 L
    SN74AHCT245NSR 修订版 R
    SN74AHCT138PWR 版本 N

    よろしく μ A
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom-San

    感谢您的支持

    我知道电气特性没有变化。
    我需要数据来比较旧器件和新器件、因此感谢您的支持。

    我已将其减少到以下器件、因此请提供这四款器件的数据表。

    SN74AHC04PWR 版本 o
    SN74AHC245PWRG4修订版 L
    SN74AHCT245NSR 修订版 R
    SN74AHCT138PWR 版本 N

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    以下是请求的数据表:

    e2e.ti.com/.../SN4AHC04PWRO.pdf

    e2e.ti.com/.../SN74AHC245PWRG4L.pdf

    e2e.ti.com/.../SN74AHCT245NSRR.pdf

    e2e.ti.com/.../SN74AHCT138PWRN.pdf

    此致!

    Malcolm