This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC74A-SP:IBIS 模型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN74LVC74A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421066/sn54lvc74a-sp-ibis-models

器件型号:SN54LVC74A-SP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC14A、 SN74LVC74A

工具与软件:

您好!  

我正在寻找用于某种信号积分建模的 IBIS 模型。 您能否提供 I BIS 模型、或使用类似零件创建这些模型或解决方法?  

SN74LVC74A 和 SN74LVC14A 是否适合用于基本信号完整性检查的替代方案?

5962-9761601VDA

5962-9761501QDA

此致!
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、这些器件适用于 IBIS 模型。 我们的非商用器件通常不会列出型号。 我们的建议是:  

    1.该设备的商业版本

    如果不可用:

    2.同系列及相同/相似的 输入/输出结构