This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:最大数据速率?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245, SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421017/sn74lvc8t245-max-data-rate

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245SN74LXC8T245-Q1

工具与软件:

您好!

在 SN74LVC8T245的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf?ts = 1727709790343)中、数据速率似乎未指定。  相比之下、1位版本 SN74LVC1T45QDCKRQ1的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45-q1.pdf?SN7416288683 ts)在第一页中指定了各电压的数据速率。

我是否只是遗漏了 SN74LVC8T245数据表中的参数? 如果确实未列出、有人能否确认是否定义了此最大规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Exavier:

    请参阅以下常见问题解答、了解未指定最大值的器件的最大数据速率估算: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372860/faq-how-can-i-estimate-data-rate-frequency-not-given-for-my-voltage-level。

     您可能还会看到较新发布的 SN74LXC8T245、该器件规格了跨电压角的最大数据速率、同时还具有施密特触发输入。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的快速回复。 SN74LVC8T245数据表似乎未列出 TPD、因为该常见问题解答描述了能够以该方式估算最大数据速率。

    您建议的替代产品(SN74LXC8T245) 会明确确认数据速率。 此器件略贵、属于汽车级(我不需要)。 如果所有其他选项都不符合要求、我只需选择这款  SN74LXC8T245、但是否有非自动型号? 原始 SN74LVC 的数据表在数据表中列出了其各自的汽车 PN;但新 SN74LXC 也没有同样地在汽车级数据表中列出工业/消费类型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LXC8T245和 SN74LXC8T245-Q1均有单独的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Exavier:

    请注意、 SN74LVC8T245 d/s 中显示的 TPLH 和 Tphl 值等于 tpd 值、可用于类似的估算。  

    此致、

    插孔