This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:VOH、VOL

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420913/sn74lvc1g11-voh-vol

器件型号:SN74LVC1G11

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于该双输入与门、不会为 VOH 和 VOL 提供数据  如果 VDD = 3.3V、VDD = 5V、该怎么办?

同样、对于  SN74LVC1GU04DBVR (非门)、 SN74LVC1G11DCKR ( 3输入与门 )和 SN74LVC1G34DSFR ( 1位缓冲器) VDD = 3.3V 和 VDD = 5V 时、必须考虑哪些因素?

 

谢谢。此致、

Vidhya