This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:VDD = 3.3V 且 VDD = 5V 时的 VOH 和 VOL 电平?

Guru**** 2612535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420916/sn74lvc1g00-voh-and-vol-levels-when-vdd-3-3v-and-vdd-5v

器件型号:SN74LVC1G00

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 VDD = 3.3V 且 VDD = 5V 时、VOH 和 VOL 电平是多少?

数据表中未提供详细信息。

此致、

Vidhya