This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:支持替代晶体管/替代解决方案、以应对以下挑战

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421833/txs0104e-support-on-alternate-transistor-alternate-solution-for-the-following-challenge

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

您好!

我们将使用双向电压转换器通过 I2C 对 PCIe 时钟发生器进行编程。 但 FPGA 的 VOH、VOL 与转换器的 VIH 和 VIL 不匹配。 是否有任何符合上述规格的其他类似转换器? 此外、首选使用替代解决方案。 我已附加一个图片 FYR。 请检查并告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的值无关紧要;请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

    只需确保 FPGA 和时钟发生器具有兼容的电平。

    (A4应保持开路;TXS 具有内部上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    Clemenss' 在这里是正确的-您可以根据需要使用 TXS-EVM 进一步进行原型设计以评估系统设置下的 SI。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔