This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:单稳态多谐振荡器重新触发

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421857/sn74lvc1g123-monostable-multivibrator-retriggering

器件型号:SN74LVC1G123

工具与软件:

你好  

我最近测试了  SN74LVC1G123器件以确认数据表中所述的重新触发时间、  

对于 Rext=325K 且 Cext=10uF 的300MHz 至100Mhz、LED 持续发光、输出电压约为3V (较高频率下的波纹为250mVpp)。

我相信脉冲周期在3.33s 至10ns 范围内都能重新触发。  

但 数据表中显示了最小重新触发要求、例如、如果我们以0.01uF 作为 Cext、那么对于3.3V、最小重新触发时间应是1us 或更高?  

如果可以知道上述测试电路在如此宽的频率下是如何重新触发的、 我在这里遗漏了吗?

注:很抱歉在没有图片的情况下给出解释、由于公司政策的原因、无法分享结果的屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅测量两个输入脉冲的重新触发时间。 如果低于最小重新触发时间、则不会识别第二个触发器、并且不会扩展输出脉冲长度。

    但根据我的理解、您进入触发器输入的输入信号是方波。 当第二个输入脉冲未被识别时、第三个或稍后的一个输入脉冲可能仍会扩展输出脉冲。

    输入信号应为两个脉冲、并具有要检查的所需时间间隔、然后是长于输出脉冲长度的暂停。