This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:VCC

Guru**** 2694375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421611/sn74lvc138a-vcc

器件型号:SN74LVC138A

工具与软件:

您好!

我们发现 VCC = 1.2V 在必需的条件下仍然可以工作、我是否可以知道为什么以及最低 VCC 可以支持什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有芯片(可能存在制造差异)和所有温度下的最小1.65V 得到保证、因此当条件没有那么糟糕时、实际最小值可能会更低。 但不能保证电压低于1.65V