This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G86-Q1:-绝对最大值 Ta、Tj

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422478/sn74ahct1g86-q1---absolute-max-ta-tj

器件型号:SN74AHCT1G86-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

Tj (和 Ta)的绝对最大值是多少 CAHCT1G86QDCKRQ1

我只能在数据表中找到建议的 Ta。

此致

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Tj 为150C。  数据表中指出的最高环境温度为125C。

    此致!

    Malcolm