This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106 / VQFN-N16的测试插座

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB-EVM, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422238/txb0106-testsocket-for-txb0106-vqfn-n16

器件型号:TXB0106

工具与软件:

是否有适配器/测试插座或此 IC??? 我们需要测试和预选每个交付给我们的批次、因为有些批次工作正常、有些批次工作失败率为50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    提供 可用于评估 TXB0106的 TXB-EVM、但目前没有任何用于电平转换器的测试插座板。 您可能需要咨询外部供应商。  

    如果需要、请提供有关故障情况的更多详细信息、以便进一步调试。  

    此致、

    插孔