This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:VOH VIH

Guru**** 2549820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422371/sn74lxch8t245-voh-vih

器件型号:SN74LXCH8T245

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表、对于 VCC = 4.5V 和32mA 电流、VOH = 3.8V 且 VOL = 0.55V 电平。

我正在查找 Vcc=5V 和4mA 时的 VOH 和 VOL 电平

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.55V× 4 mA / 32 mA = 0.07V

    VOH 的压降为4.5V−3.8V = 0.7V;因此0.7V × 4 mA / 32 mA = 0.09V、5V−0.09V = 4.91V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidya:

    [报价用户 id="562793" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422371/sn74lxch8t245-voh-vih "]根据数据表、对于 VCC = 4.5V 和32mA 电流、VOH =3.8V 和 VOL = 0.55V 电平。[/QUOT]

    上面表示(ROL-ROL)/ VOH (即22欧姆)/ IOH (即 VOL / IOL、即17欧姆)的 VCC。

    VCC 5V 的 VOH 为 VCC - I (OH*ROH)、即5V -(32 mA * 22欧姆)= 4.3V

    采用4 mA 的新 ROH 为(5V - 4. 3 V)/ 4 mA = 175 Ω。 即、具有4 mA 的 VOH 仍为4.3V、Ro 为175 Ω。

    [quote userid="562793" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422371/sn74lxch8t245-voh-vih 我正在查找 Vcc=5V 和<Vcc的 VOH 和 VOL 级别4mA

    因此、新的 VOH 和 VOL 分别小于4.3V 和小于0.1V。

    您还可能会看到 [常见问题解答]如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压(VOH、VOL)或输出电流(IOH、IOL)?、谢谢。

    此致、

    Michael。