This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:在输出使能置为无效期间将 SN74LVC244A 输入设置为三态是否安全?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVCH244A, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422197/sn74lvc244a-is-it-safe-to-leave-sn74lvc244a-inputs-tristated-during-output-enable-deassertion

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH244A、 SN74LVC541A

工具与软件:

您好!
请求对我的问题作出响应。

背景:
我将在连接到单向并行数据总线的子板上使用 SN74LVC244A 八路缓冲器。 当总线处于运行状态并且地址位匹配时、缓冲器的输出使能(OE)被置为有效。 然而、由于复用和在主机板上的缓冲、总线信号有时会进入三态状态。

我的问题是:我可以安全地将八路缓冲器的输入保持在三态/悬空状态、同时 IC 保持通电但输出使能取消置位吗?

谢谢、此致、

ABIN

注释:
1) 1)我要使用缓冲器而不是总线开关、因为总线信号需要驱动多个 IC。
2) 2)我想以下注释是有关 IC 运行期间的情况、而不是 禁用期间的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;输入始终有效。 如果输入信号可以变为无效、则必须添加上拉/下拉电阻器或使用 SN74LVCH244A。

    您可能更喜欢 SN74LVC541A 以简化电路板布线、但具有总线保持输入的型号只有16个通道。