This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:器件标识和放大器;PCN

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422133/sn74hc14-part-marking-pcn

器件型号:SN74HC14

工具与软件:

我们一直使用 TI P/N SN74HC14DR 我遇到了2020年起的 PCN 之一、即 PCN 20200629000.1  我还有一些问题:

  • 是否有办法只通过查看 TI 批次代码或组件标记来了解组件包含哪些芯片或受 PCN 影响的组件?
  • 我们可以创建一个包含受此 PCN 影响的所有 TI 批次代码的列表吗?
  • TI 批次代码定义了组装地点。 例如、如果我错了、请以 TI 批次代码结尾更正 –HFT 二极管的组装工艺 HFTFAT (合肥市)。

批次将终止 -WDH ,什么是组装地点? 我在 PCN 的表格上没有看到该信息。

  • -G3. -G4. 标记上的后缀对应于连接到 J-STD-609的端子镀层? 如所示 -G3 (-E3) 的说明 SN 平台和 -G4 (-E4) 的说明 NiPdAu

除了镀层之外、这些后缀不会将一种类型的裸片与另一种类型的裸片区分开来、对吗? (例如来自晶圆厂的 RFAB 或 SFAB)

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批次代码未记录在案。 在 TI 发货标签上可以看到制造厂的位置。

    G3/G4后缀实际上仅指示铅涂层。

    只要到新裸片的切换尚未完成、就可以同时获得旧裸片和新裸片、无法控制这一点。