This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:出现异常行为

Guru**** 2979800 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TS3DDR3812, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421896/txb0104-seeing-unusual-behavior

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TS3DDR3812、 TXS0104E

工具与软件:

嗨、团队:

在我们用于其中一个工业传感器读取套件的电路中、我们使用了一个 TXB 器件作为双向缓冲器。 根据数据表、我们可以使用大于50K 的上拉或下拉电阻器、因此我们已在 SEL_LINE 引脚上实现了100K 的上拉电阻器。

现在、当开关处于关闭位置时、我们没有在"SEL_LINE"或"SEL_LINE_OUT"引脚上观察到任何电压。 考虑到我们已设置了上拉电阻器、我们预计会看到3.3V 输出、对吧? 近况如何? TS3DDr 器件上是否有任何内部上拉或下拉?

1.在多个板上看到

2.无装配问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、您的理解是正确的。 当 TXB0104的 OE 被驱动为低电平至 GND 时、通过确定 SEL_LINE 上的电压、我们可以预期 IO 都处于高阻态、不会对 SEL_LINE_OUT 侧产生任何影响。 预期电压与您测量的实际电压之间的关系是什么? TS3DDR3812的状态是怎样的?  

    [报价用户 id="438581" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421896/txb0104-seeing-unusual-behavior "]现在、当开关处于关闭位置时、我们没有在"sel_line"或"sel_line_out"引脚上观察到任何电压。 考虑到我们已设置了上拉电阻器、我们预计会看到3.3V 输出、对吧? 近况如何? TS3DDr 器件上是否有内部上拉或下拉电阻?

    向支持此器件的正确团队寻求帮助、以帮助澄清问题。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很高兴在此处为 TS3DDR 器件提供帮助。

    您能否详细介绍一下"我们没有在"SEL_LINE"或"SEL_LINE_OUT"引脚上观察到任何电压"?

    比如 SEL 线路0V 上的电压读数是多少?

    请告诉我、我们可以解决这个问题。

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器;其输出具有 IF 0.02 mA 的驱动强度。 (为了允许双向信号、两侧的输入和输出缓冲器始终处于有效状态、并且允许外部器件覆盖引脚上的电压。)

    50 kΩ 或更高的上拉电阻器弱于 TXB 的输出、没有任何影响。
    1 kΩ 的下拉可能不够强、因为它无法在开关阈值接近1.65V 时灌入2 mA;请参阅数据表的第8.3.2节。 它应该是820 Ω 或更低。

    TXB 不适用于该应用。 TXS0104E 的工作性能会更好(并且它已经具有内部上拉电阻器)。