This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:将 SN74AXC8T245替换为 SN74LXC8T245

Guru**** 2607855 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TXU0304, SN74LXC8T245, SN74AXC8T245, TXV0108, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420869/sn74axc8t245-replace-sn74axc8t245-with-sn74lxc8t245

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245TXV0108、TXV0106 、TXU0304、 TXU0104TXU0204

工具与软件:

我是否可以将 SN74AXC8T245替换为 SN74LXC8T245 。

最后一个似乎更好/更快。 我主要需要从1V8升到3V3、有时需要5V。

 SN74AXC8T245 当前用于 RMII 总线、 SN74LXC8T245是否也可用于此应用? 关于数据速率、此值应更好。 不使用此芯片的 RMII 应用是否存在某种原因?

对 RGMII 有相同问题  

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 针对较低电压进行了优化、因此在这些电压下速度更快。

    对于 RGMII、您通常需要偏斜最小的最快转换器、即 TXV0106/TXV0108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是对我所处情况的更准确的解释:

    我有 4*逻辑版本 1V8 2V5 3V3 5V

    RMII /RGMII 位于1v8和3V3上 、我需要能够进行升压和降压转换的东西

    其他快速信号是一个混合,我必须提到的5V IC 是3V3逻辑兼容,但它们输出5V。

     SN74AXC8T245 不支持5V 输入、但可以在3V3处进行输出。

     SN74LXC8T245的输入和输出为5V、但我不知道是否也可将其用于 RMII/RGMII。

    理想情况下、我只会使用1种芯片、如果该芯片是 SN74LXC8T245、我会漂移吗?

    我还愿意选择其他选项、最好是可以直接替代  SN74AXC8T245 (我已在使用 DIR2信号、这不是很重要、但改变一半芯片方向的能力也非常需要)。  

    你怎么看? 我应该研究的任何建议 ?

    此致、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII 通常需要 TXV。 5V 需要 LXC。

    我也推荐 TXU0104/TXU0204/TXU0304、但这会增加芯片类型的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现此问题:

    https://www.ti.com/lit/ab/scea129/scea129.pdf?ts = 1728386263831&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LXC8T245%253Fdcmp%253Ddsproject%2526hqs%253D 

    根据第2页上的表、我似乎可以将 SN74LXC8T245用于 RGMII (和 RMII、因为它较慢)

    这份文件是 2024年4月印发的、因此我认为它最近足够有意义。