This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245APWR 版本 A 无法正常工作、而版本 B 可正常工作。 您能否说明此设备的版本 A 和版本 B 之间进行了哪些更新或更改?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421528/sn74lvc4245a-the-sn74lvc4245apwr-version-a-is-not-functioning-properly-while-version-b-works-as-expected-could-you-explain-what-updates-or-changes-were-made-between-version-a-and-version-b-of-this-device

器件型号:SN74LVC4245A

工具与软件:

您好!

我们在我们的一款消费类产品中使用了 SN74LVC4245A、并注意到似乎有两个版本:版本 A 和版本 B。我们已经订购了数千个。 但是、我们观察到版本 A 的性能不一致、而版本 B 运行完美。

您能解释一下这两个版本之间的差异吗? 是否有规格表概述了变化? 此外、我们是否应该停止使用版本 A?

感谢您的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有名为"SN74LVC4245B"的器件。 您究竟是如何识别版本 A 和版本 B?

    PCN#20221219007.1引入了一个全新的芯片。 保证的数据表限值没有更改、但您的电路可能依赖于无文档记载的行为。 "不一致的表现"究竟是什么? 您能将其与数据表中的性能保证联系起来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的器件型号、不同的封装单版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsen:

    与 Clemens 的反馈类似、数据表修订版阐明了热性能信息是这两个选项之间的唯一更新。

    遗憾的是、 由于阻抗 不是 真正的故障符号、因此未指定阻抗。 因此(如果需要进一步澄清)、由于器件仍符合数据表规格、请进一步澄清数据表规格中是否存在任何差距。

    此致、

    Michael。