This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2244A:VI、最小规格

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421913/sn74lvc2244a-vi-min-spec

器件型号:SN74LVC2244A

工具与软件:

大家好、团队成员:

在客户的波形中、下降沿过冲低至-1.84V。 这有损坏器件的风险吗? 我想再次检查是否存在 Vi、MIN 的瞬态规格?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    数据表中已给出了这些规格。 您理论上不应在任何时间内低于-0.5V。 不过、根据注释2、只要不超过-50mA、您就可以低于-0.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    换句话说、  只要输入电流不超过-50mA、我们器件中客户发现的下冲电平是可以接受的、我是对吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    您是对的。