This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040A:您是否有任何可接收5ns 时钟脉冲宽度的计数器逻辑?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4040A, SN74LV8154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422643/sn74lv4040a-do-you-have-any-counter-logic-which-can-receive-5ns-clock-pulse-width

器件型号:SN74LV4040A
主题中讨论的其他器件: SN74LV8154

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在寻找 任何能够接收5ns 时钟脉冲宽度信号的 TI 计数器逻辑 IC。

他们已经发现、SN74LV4040A 可以 接收5ns 时钟脉冲宽度。
但它们需要32位计数器位长度。 因此、他们需要3个 SN74LV4040A、因为该计数器位长度为12位。

此时、他们有以下问题。


您有任何能接收 5ns 时钟脉冲宽度信号的32位或更多位长度计数器的解决方案或器件吗
除了使用3个 SN74LV4040A 外?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV8154具有32位、具有奇怪的输出接口。 没有其他较大的计数器。