This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:逻辑电平

Guru**** 2382520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420920/sn74ahc1g09-logic-levels

器件型号:SN74AHC1G09

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.对于输入,当 VDD = 3.3V、1.8V 和5V 时 VIH 和 VIL 的电平是多少?

2.对于输出开漏、是否将 VOH 和 VOL 视为0V 至 Vpullup (上拉电压)?

3.当 VDD = 3.3V 时、开漏输出上拉是否可以为1.8V?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用3V 和4.5V 的额定值;这些值是3.3V±0.3V 或5V±0.5V 电源的最差情况。 该器件无法在1.8V 电源下工作。

    2.指定 VOL。 VOH 不是由与门决定的、而是由上拉电阻器(如果有)决定、因此数据表无法提供相关信息。 根据电流的不同、由于电阻器上的压降、VOH 将远低于上拉电压。

    3.此输出可以被拉至在推荐的操作条件中指定的 VO 范围内的任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的注释内联。

    1.好的。 我们的案例 VCC 为3.3V。  

    2.当 VDD = 3V 时、VOL 指定为0.55V。   

    与该开漏与门连接的其他器件的 VIL 最大值为0.54V。

    由于 GATE 的 VOL 不小于其他器件的 VIL 最大值、因此在这种情况下存在违例。 请提出建议。

    3.好的。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.此 VOL 的额定电流为4 mA。 但您的器件的实际输入电流是多少? (我想它小于20 µA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.是的、它<20uA。 应考虑什么 VOL? 它是否应小于0.55V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表表明、对于小于50 µA 的电流、电压小于0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯