This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74 TPD 比 SN74ACT74的可变性小一个吗?

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74ACT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1421604/sn74lvc1g74-is-sn74lvc1g74-tpd-smaller-variability-than-sn74act74-one

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74ACT74

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SN74ACT74或 SN74LVC1G74用于其后续产品。
他们希望使用 TPD 可变性较小的器件。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


哪个器件在 TPD 中相对于温度和生产批次的可变性更小?
SN74LVC1G74 TPD 是否比 SN74ACT74的可变性更小、因为 SN74LVC1G74可支持更高的时钟频率?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    真的没有很好的方法来了解这些信息。 最好的办法是测试一批设备并自行记录数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    和也。