This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:内部缓冲器

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423134/sn74lvc2t45-internal-buffers

器件型号:SN74LVC2T45

工具与软件:

您好!

该器件的方框图看起来具有内部缓冲器、但我在数据表中看不到任何其他引用。 它具有缓冲功能吗? 如果没有、是否有任何类似的器件可以做到这一点?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与几乎所有其他逻辑器件一样、它具有缓冲 I/O。 LSF010x 或 TXS010x 等无源开关例外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    与 Clemens 提到的类似、LVC2T45具有缓冲 I/O、因此、如果您需要转接驱动信号、则可以使用这部分。

    此致、

    Josh