This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:使用卫星项目

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN54SC4T125-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422719/sn74avc4t245-q1-use-satellite-project

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN54SC4T125-SEP

工具与软件:

各位专家、您好!

我们要 将 SN74AVC4T245-Q1用于卫星项目。

是否对卫星上的使用有任何限制?

根据我们的理解 、该器件不具备释气和辐射防护。

我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不禁止您这样做。 但当超出建议的工作条件时、将无法再保证正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

     谢谢、请参阅 SN54SC4T125-SEP。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您的回答和建议。

    我明白了。

    此致、

    木村彻