This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:电平转换器问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424062/txb0102-level-shifter-issue

器件型号:TXB0102

工具与软件:

尊敬的德克萨斯州:

我们正在研究一个项目、需要使用您的 IC 器件型号将3.3V 信号转换为5V TXB0102DCUR . 它用于 UART 通信 的波特率运行 9600 .

我们面临着与有关的问题 输出波形 输入波形 (我在图像中已附加)。 我们还基于 OE 引脚 在为电路加电之后将其连接到3.3V。

您能否请查看此问题、并就如何解决波形差异提供指导?

期待您的及时响应。