This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:更换 sn74ls07D

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423425/sn74lvc07a-replace-sn74ls07d

器件型号:SN74LVC07A

工具与软件:

SN74LS07D 需要找到支持 TTL 电平输入的工业级替代方案。 我们已尝试 SN74LVC07AD、但它无法使用。 请推荐一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    唯一具有漏极开路输出的 TTL 输入器件将是 SN74ACT7541

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些调整电路的建议、以便 SN74LVC07A 或 SN74LV07可用于 TTL 输入电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在较低的电压下运行该器件。 在3.3V 下运行器件会将 VIH 和 VIL 转换为 TTL 器件应有的性能。

    SN74LVC07A 还具有过压容限输入、因此、如果您只希望器件在2V 电压下开关、您仍然可以具有大约5V 范围的最终电压。

    然后可以在输出端使上拉电阻器保持不变、因为输出电压可以是之前设计的电压

    -Owen