This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:引线频率设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423074/sn74lvc1g32-the-leadfream-design

器件型号:SN74LVC1G32

工具与软件:

您好!

我们使用 SN74LVC1G32、而且我们的 QC 反馈、leadfream 在新 芯片和前一个芯片之间有所更新、

请参阅以下信息、并告知是否有此更新的 PCN 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我不确定新芯片和上一代芯片是什么意思。 这些订单是否不同?

    芯片可能在不同的晶圆厂里制造、 任一芯片是否违反了数据表规格?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    [报价 userid="524527" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423074/sn74lvc1g32-the-leadfream-design/5453577 #5453577"]芯片可能是在不同的制造厂生产的。 是否存在任何一个芯片对数据表规格的违规?[/QUOT]

    不、当前商品的 LEADFREAM 设计与之前的不同、我们的 QC 考虑 是否有任何 PCN 文件、

    如果 这些仅在 不同的晶圆厂制造、 那么 TI 是否没有针对该问题的 PCN? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    是的。 如果这些器件遵循相同的电气规格、但我们在不同的晶圆厂制造、则不会有 PCN。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的大力支持。