This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:SOT23封装上的支持引脚

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423187/sn74lvc1g80-support-pin-on-sot23-package

器件型号:SN74LVC1G80

工具与软件:

您好!

我们的客户对下面 SOT23上的"支持引脚"尺寸有疑问、因为当客户看到"注5:支持引脚可能不同或不存在"时、客户感到困惑。

如果 SN74LVC1G80DBV 具有"support pin"、您可以帮助他吗?

如果是、您能否检查这些尺寸是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LVC1G80DBVR 有七个组装位置、它们可能使用不同的引线框。 注5是正确的;您可能获得带或不带支撑销的芯片、或具有不同尺寸的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的不同尺寸是多少?

    请告诉我最大尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekine:

    最大尺寸列于您发布的图纸上。

    此致、

    Owen